结果:找到"录音芯片 语音芯片 宠物喂食器语音芯片",相关内容1000条
- NVF04M录音芯片——宠物喂食器语音ic
- 宠物自动喂食器用于解决宠物主人无法在家照看宠物时宠物的喂养问题。现市面上已有多款功能各异,价格从几十到上千的自动喂食器,成为了很多宠物主人解决喂养问题的好帮手。但多数厂商在设计生产喂食器的时候仍然以产品为导向,忽略了宠物主人的诉求。为了更好的给铲屎官们提供更优质的产品和服务体验,提高用户与萌宠的生活质量,九芯电子和厂商合作,在宠物自动喂食器中置入NVF04M录音芯片,可以语音提示宠物吃饭,还能录下主人的声音和宠物们进行交流。NVF04M录音芯片宠物自动喂食器语音方案:NVF04M录音芯片是一款内置SPI闪存,无需外挂存储器,可减少外围电路和生产成本,可实时进行录音播放与存储,拥有9个独立的I...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片,语音ic,语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-14 16:57:00
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- NVF04M-S16录音ic,宠物喂食器语音芯片方案
- 社会经济的飞速发展与城市化进程的加速,城市市民家庭的封闭化和人口老龄化的情况日益突出,基于人们的情感寄托与休闲消费的需要,中国的宠物产业也悄然兴起。家庭宠物的饲养成为了城市居民生活消遣的新方式。宠物的喂养问题也越来越集中地凸显出来。目前市场上的宠物喂食器都比较简单,结构单一,难以满足宠物主人对宠物身体健康、精神健康等方面的要求。随着人们对于宠物健康提出的更高要求,以及单片机在自动化装置方面的应用,设计了这款宠物喂食器。而在当今社会中,人们的工作与学习是十分的繁忙,当人们外出时间比较长时对宠物的食物和水的供给就出现了比较大的问题。针对市场的这种需求,喂食器厂家与九芯电子合作,设计出了宠物自动喂...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音ic 宠物喂食器语音芯片方案 喂食器语音芯片方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-27 11:50:00
- 录音芯片在宠物喂食器上的应用
- 随着科技的发展和人们生活的提高,饲养宠物的人越来越多,而研究表明饲养宠物在喂食方面有很多不方便的,上班、外出、学习等场合不可能带着宠物,那么他们的喂食就无法得以保障。传统的喂养方式需要饲养者亲力亲为,造成时间、人力上的大量浪费,对于一般家庭来说,是需要占用很多不必要的时间,毕竟工作学习后,是很疲劳的。对于饲养企业来说成本需求过高,严重影响了他们的发展。智能宠物喂食器无疑是可以解决此类问题的,让宠物在无人看管时,给予日常饮食,省时省力,弥补了传统喂养的不足。宠物自动喂食器的适用范围大,几乎什么年龄段的使用者都可以轻松上手,而且设计简单方便,适用价值也高,因此宠物自动语音喂食器的市场是很广阔的,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片 语音芯片 宠物喂食器语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-20 15:43:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
- 未系安全带语音播放提示ic应用方案
- 《道路交通安全法》规定,驾驶人员和乘坐人员不系安全带均属违法行为,将面临扣分、罚款等处罚。“对于这类违法行为,交警部门多采取现场查处和电子警察抓拍的手段,经过一段时间的现场查处,我们发现一些突出的问题。”市公安局交警支队有关负责人介绍,后排乘坐人不系安全带的情况时有发生,甚至有市民面临查处仍不听劝阻,归根结底与市民安全意识薄弱有关。公安部交管局一项调查研究显示,不系安全带已成为道路交通致死的第三大原因,仅次于超速行驶和酒后驾驶,其中尤以国省道、高速公路为甚,因未系安全带造成在交通事故中致死的案例屡屡发生。为提升市民的安全防护意识,督促全员全程规范系好安全带,很多汽车厂家都安装了安全带提醒器,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-15 15:35:00
- 选用语音芯片时,是用录音芯片还是放音芯片好?
- 语音芯片从功能应用上可划分为录音芯片和放音芯片,但语音芯片种类繁多,功能各异,很多初级工程师或者采购人员不知道采购时应该要录音芯片还是放音芯片。工程师在设计一个使用语音芯片的产品时,首先要考虑是否需要录制现场语音,如果需要,则应选用带有录音功能的语音芯片。目前一般录音方面的,市场较少选择录音芯片,一般会选择录音模块,整体功能完整,而且价格相对于开发一个用录音芯片来做的录音电路,开发成本可以节约很多;反之,选用只有放音功能的语音芯片。一般带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质没有专门的放音芯片好。因此,工程师在选择语音芯片时要考虑功能及音质等因素慎重做出决定。九芯电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片 放音芯片 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-01 16:26:00
- 语音芯片的应用?
- 语音芯片在诸多产品中都有所应用,如MP3芯片、蓝牙芯片、智能AI芯片等等。相信很多朋友可能对语音芯片的底层知识并不是很了解,但是对于芯片的作用,还总是能说出个一二三。为增进大家对语音芯片的认识,小编九芯电子将对语音芯片如何录音、语音芯片如何烧录以及语音芯片的应用予以介绍。如果您也对芯片相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。语音芯片怎么录音?语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音和放音语音芯片,如NR7100S、N930X系列录音芯片。设计一个使用语音ic芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音播放芯片。通常带有录音功...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-29 16:01:00
- 录音芯片可以应用到哪些领域?
- 正如其名称所示,录音芯片是语音IC芯片(主要起到提示作用),可以自动播放设定语音文件。录音芯片是通过触发REC录音键随意录音保存,并且在录音完毕后,再触发PLAY播放键播放录音,并且可以实现重复录放的一个语音储存芯片。如今,随着越来越多的智能产品和电子产品的出现,越来越多的领域需要安装和使用录音芯片。所以,请跟着九芯电子的脚步,看看哪些领域的电子设备需要使用录音芯片呢?N9396录音芯片模块1、语音识别产品语音识别产品可以将人发出的声音转换成文本,也可以播放预存的语音文件安全指令。因此,各种带语音输入的产品需要配备高质量的录音芯片(放音芯片)来使用,以便在识别语音的过程中完成与用户的互动操作...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 录音芯片 语音ic 录音ic 放音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-21 15:55:00
返回